Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK
工具/软件:TI-RTOS
每天都有苹果、让医生远离、每天都有测试、不问问题、开玩笑、玩得开心。 我曾问过生成器信号、当 ADS1299开始测量 EEG 数据时、我接收到一个生成的信号、或者我通过外部器件向 ADS1299 MMB0发送一个信号作为同步参考、比如。 我尝试 Tom 的方法、但我认为有疑问、JP22_2作为 ADS 1299的开关、当我提高其电平时、ADS1299将开始工作、然后测量 EEG 信号。 如果我将 JP22_2、'Start'作为同步信号、它可能不是很好、它必须有一些延迟、即 ADS1299初始时间。 所以、也许未安装的 JP3 (U3)给出了答案、我认为我可以从 JP3获得基准信号、一个真正的同步信号。 我想我可以自己添加电路的组件。 因此、我需要这些组件的参数列表。 可以帮帮我吗? 非常感谢。