This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291 ECG 信号异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687111/ads1291-ads1291-ecg-signal-is-abnormal

器件型号:ADS1291

您好!优秀的 TI 工程师:

我已经调试 ADS1291一个月了、现在遇到的主要问题是无法从人体收集 ECG 信号。

我希望您能给我一些建议、帮助我找到问题所在。 我几乎没有方向。

目前正在开发的产品是使用 ADS1291的可穿戴设备。现在可以采集 ECG 模拟器上的 ECG 信号。ECG 信号如下:使用 MATLAB 绘制的波形是上面的原始数据和下面的滤波数据。

以下是手腕上的心电图数据收集、无心电图信号,波形如下、原始数据在附件中。  使用 MATLAB 绘制的波形为上述原始数据和以下已过滤数据。

e2e.ti.com/.../a102.txt

ADS1291原理图如下:通道1的正极电极和右腿驱动的电极与左侧的手腕接触; 测量时、通道1负极的电极与电极垫与右侧的食指接触。

11个寄存 器(0x01~。0x0B)的设置如下:0x02-0xe0-0xf0-0x00-0x81-0x20-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x02-07-0c、使用万用表、DVDD、AVDD、电压正常、导联断开检测也可被检测、6字节 ECG 数据被采集、使用物理电源图、如下所示。 添加一些 DuPont 线路以供下载和串行打印 ECG 数据、仅在数据收集后打印后、数据收集未连接到外部时。

1.我应该根据上述描述做什么?

如何验证右腿驱动器是否已连接并正常工作?

3.请给我一些建议!可以收集仿真器的信号。 人体的信号应该相似、但是无法获得正常的 ECG 信号。 我尝试调节导联脱落电流幅度和通道1 PGA 增益。

已多次阅读数据表、我注意到许多详细信息。 例如、读取数据得到补充、SPI 时钟设置为1MHz。 ADS1291使用512KHz 的内部时钟。,您能概述哪些细节需要注意吗?

思考您。  期待您的回复。  中国深圳!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihui、

    感谢您发帖。

    您从 ECG 模拟器记录的数据看起来非常好! 我怀疑您在这里的主要问题是电极与皮肤表面之间的较大接触阻抗。 尝试使用表面积更大的电极、并添加润湿器/凝胶以尽可能降低阻抗。

    可通过将 CH1SET[3:0]设置为0010来直接测量 RLD。 通道1的输出将变为(RLDOUT - RLDREF)乘以 PGA 增益。

    1MHz SCLK 的速度非常快、足以读取每个/DRDY 下降沿之间的状态字+通道1数据(48位)(即1/500SPS = 2ms)。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发帖。 我还有2个问题:

    1。ADS1291由 单极 电源供电(DVDD =3.3V,AVDD = 5V)。 请参阅我的原理图。

      下图中红色箭头中70%的值是什么?   下图中红色箭头中30%的值是什么?  

    对于单极  5V 电源(+5V/-0V)为70%时、将正阈值设置为0.70 * 5V +(0V)= 3.5V

    单极   5V 电源(+5V/-0V)为30%会将负 阈值设置为0.30 * 5V +(0V)= 1.5V

    上述计算是否正确?

    我现在可以从人体收集 ECG 信号。 但是,一些瘦的人的信号不是很规律(图片2),胖的人的信号也很规律(图片1)。 在获取数据时、是否需要调整寄存器的参数? 如有必要、需要调整哪些寄存器参数?  设置寄存器参数后、是否无需调整?

    图1.

    图2.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yihui,

    1.是的、您对导联脱落比较器阈值的计算是正确的。
    2.皮肤电极阻抗因年龄、种族、性别、整体健康状况、 等等 当您无法测量干净的 ECG 信号时、您必须提高电极接触质量。 ADS1291寄存器设置不需要更改。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ryaan Andrews。