Other Parts Discussed in Thread: ADS1291
您好!优秀的 TI 工程师:
我已经调试 ADS1291一个月了、现在遇到的主要问题是无法从人体收集 ECG 信号。
我希望您能给我一些建议、帮助我找到问题所在。 我几乎没有方向。
目前正在开发的产品是使用 ADS1291的可穿戴设备。现在可以采集 ECG 模拟器上的 ECG 信号。ECG 信号如下:使用 MATLAB 绘制的波形是上面的原始数据和下面的滤波数据。
以下是手腕上的心电图数据收集、无心电图信号,波形如下、原始数据在附件中。 使用 MATLAB 绘制的波形为上述原始数据和以下已过滤数据。
ADS1291原理图如下:通道1的正极电极和右腿驱动的电极与左侧的手腕接触; 测量时、通道1负极的电极与电极垫与右侧的食指接触。
11个寄存 器(0x01~。0x0B)的设置如下:0x02-0xe0-0xf0-0x00-0x81-0x20-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x00-0x02-07-0c、使用万用表、DVDD、AVDD、电压正常、导联断开检测也可被检测、6字节 ECG 数据被采集、使用物理电源图、如下所示。 添加一些 DuPont 线路以供下载和串行打印 ECG 数据、仅在数据收集后打印后、数据收集未连接到外部时。
1.我应该根据上述描述做什么?
如何验证右腿驱动器是否已连接并正常工作?
3.请给我一些建议!可以收集仿真器的信号。 人体的信号应该相似、但是无法获得正常的 ECG 信号。 我尝试调节导联脱落电流幅度和通道1 PGA 增益。
已多次阅读数据表、我注意到许多详细信息。 例如、读取数据得到补充、SPI 时钟设置为1MHz。 ADS1291使用512KHz 的内部时钟。,您能概述哪些细节需要注意吗?
思考您。 期待您的回复。 中国深圳!