Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC34H84 您好、先生、
我使用的是 DAC34H84、我想将其与 ZC702 FPGA 板连接。 我已经编写了代码(VHDL 代码和块)并分配了引脚。 现在、我要配置 DAC34H84以对其进行测试。 在输入端,我施加了10MHz 和20MHz 的正弦和余弦波(4个输入),DAC 的输出必须是这些波(正弦和余弦波),并且我要在 DSO 上显示。
需要为 DAC34H84配置的主要部件是什么? 插值、FIFO、混频器?? 总共有50个寄存器, 是否需要使用所有寄存器?
请帮我...