This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34H84:DAC34H84与 ZC702 Zynq FPGA 板的连接

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687857/dac34h84-interfacing-of-dac34h84-with-zc702-zynq-fpga-board

器件型号:DAC34H84

您好、先生、  

 我使用的是 DAC34H84、我想将其与 ZC702 FPGA 板连接。 我已经编写了代码(VHDL 代码和块)并分配了引脚。 现在、我要配置 DAC34H84以对其进行测试。 在输入端,我施加了10MHz 和20MHz 的正弦和余弦波(4个输入),DAC 的输出必须是这些波(正弦和余弦波),并且我要在 DSO 上显示。

需要为 DAC34H84配置的主要部件是什么? 插值、FIFO、混频器?? 总共有50个寄存器, 是否需要使用所有寄存器?

请帮我...

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、

    DAC34H84在数字部分具有许多灵活性、可适应各种应用。 因此、是的、您需要根据您的终端应用需求配置器件。

    您可以参阅下面有关 DAC 操作的应用手册、此外、EVM 软件还提供了一些示例配置、您可以随 EVM 用户指南一起参考。 这将帮助您开始配置。

    -Kang