This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速 DAC、用于生成高达5MHz 的正弦波、具有快速启动时间

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A, DAC5662A, DAC5672A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/687434/fast-dac-for-generating-sine-wave-up-to-5mhz-with-fast-startup-time

主题中讨论的其他器件:DAC5652ADAC5662ADAC5672A

尊敬的所有人:

我正在寻找 DAC、它将生成高达5MHz 的正弦波、启动时间小于150us (可以是串行控制或并行控制)。 在该应用中、时间非常关键。 我已经阅读了一些 TI DAC 数据表、但其中没有包含有关启动时间的信息。 也许您可以帮助我解决这个问题?

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    请看一下 DAC5652A。 www.ti.com/.../dac5652a。更新速率为275MSPS 且是并行 CMOS 器件。 DAC5652A 是10位器件、但同一系列还具有12位(DAC5662A)和14位(DAC5672A)。

    此致、
    Neeraj