Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A, DAC5662A, DAC5672A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DAC5652A、 DAC5662A、 DAC5672A尊敬的所有人:
我正在寻找 DAC、它将生成高达5MHz 的正弦波、启动时间小于150us (可以是串行控制或并行控制)。 在该应用中、时间非常关键。 我已经阅读了一些 TI DAC 数据表、但其中没有包含有关启动时间的信息。 也许您可以帮助我解决这个问题?
此致、
Patrick