This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLABS-SAR-EVM-PDK:???

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711754/plabs-sar-evm-pdk

器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK

用户是否可以定义窗口整形模式并将其应用于收集的数据? 使用"无"或"七项 B-Harris"是相当有限的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较早的 ADC 评估模块软件接口中、我们列出了各种窗口(例如汉明、汉明)。 我们发现、对于采用单正弦输入频率的 ADC 特性、8项 Blackman Harris 最有效地降低频谱泄漏。  因此、我们将选择范围限制为 Blackman Harris、无窗口。  在使用相干采样的情况下、不会保留任何窗口。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于相干采样、我是否可以使用外部时钟为 ADC 计时以进行相干采样、或者是否可以配置 PSI 模块以对2kHz 测试信号进行一致采样? 在哪里可以找到此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHI (数字控制器)有一个用于时钟输入的 SMA 连接器。 将来,我们计划开发固件以支持此功能,但目前固件/软件不能用于此功能。  PSI (信号发生器)还具有相同的计划、用于将来开发用于相干采样的外部时钟输入。  简而言之,我们现在没有这项能力,但未来会有计划。

    很抱歉,我现在无法提供此功能。 一个关键点:使用8项 Blackman Harris、我们能够在18和20位转换器上实现非常好的性能特征。