请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PLABS-SAR-EVM-PDK 用户是否可以定义窗口整形模式并将其应用于收集的数据? 使用"无"或"七项 B-Harris"是相当有限的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户是否可以定义窗口整形模式并将其应用于收集的数据? 使用"无"或"七项 B-Harris"是相当有限的。
PHI (数字控制器)有一个用于时钟输入的 SMA 连接器。 将来,我们计划开发固件以支持此功能,但目前固件/软件不能用于此功能。 PSI (信号发生器)还具有相同的计划、用于将来开发用于相干采样的外部时钟输入。 简而言之,我们现在没有这项能力,但未来会有计划。
很抱歉,我现在无法提供此功能。 一个关键点:使用8项 Blackman Harris、我们能够在18和20位转换器上实现非常好的性能特征。