Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 您好!
这可能链接到相同 的线程标题。
我还使用 ADS1298ECG-PDK 评估板、通过 FTP 站点(ftp.ti.com/.../ADS1298/ads129xecg-fe-setup-1.1.1.exe/)提供"ads129xecg-fe-setup-1.1.1.exe"软件。
作为我们评估测试的一部分、我们希望提供一些其他选项。 主要方法是更改 ECG POST 分析部分的陷波滤波器。 陷波滤波器只有两个选项。 50Hz 和60Hz,我们希望设置另一个值,如2,5,10,15,20Hz,以测试它们。 这是可行的吗?如何实现?
我认为拥有 ADS1298ECG-PDK 的源代码可能会有所帮助。
在其他帖子中、我看到 他们提到了文件 Source_ads129x_v1p1a.zip。 但是,在 FTP 中找不到源代码。
如果 您能获得 ADS1298ECG-PDK 的说明/配置文件和/或源代码以及如何更改陷波滤波器设置、特别是 ECG 分析窗口部分中的中心频率、我将不胜感激。
感谢你的帮助。
JD