This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298RECG LabVIEW 源代码

Guru**** 2616625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686738/ads1298ecgfe-pdk-ads1298recg-labview-source-code

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

您好!

这可能链接到相同 的线程标题。

我还使用  ADS1298ECG-PDK 评估板、通过 FTP 站点(ftp.ti.com/.../ADS1298/ads129xecg-fe-setup-1.1.1.exe/)提供"ads129xecg-fe-setup-1.1.1.exe"软件。

作为我们评估测试的一部分、我们希望提供一些其他选项。 主要方法是更改 ECG POST 分析部分的陷波滤波器。 陷波滤波器只有两个选项。 50Hz 和60Hz,我们希望设置另一个值,如2,5,10,15,20Hz,以测试它们。 这是可行的吗?如何实现?   

我认为拥有 ADS1298ECG-PDK 的源代码可能会有所帮助。  

在其他帖子中、我看到 他们提到了文件 Source_ads129x_v1p1a.zip。 但是,在 FTP 中找不到源代码。   

如果  您能获得 ADS1298ECG-PDK 的说明/配置文件和/或源代码以及如何更改陷波滤波器设置、特别是 ECG 分析窗口部分中的中心频率、我将不胜感激。

感谢你的帮助。

JD

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yossi、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    EVM 固件和 GUI 的源代码现在位于 ADS1298ECGFE-PDK 产品文件夹中。 GUI 原样不允许您指定50Hz 和60Hz 以外的陷波滤波器频率。 为此、您必须修改代码、但请注意、我们的团队无法支持任何更改。

    此致、