This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0-10V/PWM

Guru**** 2616585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686453/0-10v-pwm

请建议在单电路中驱动泵0-10V 模拟 VTG 或 PWM 输出的方法

电路将由工作电压为3.3V 的微控制器驱动

输出: 0.0 - 10.0V 直流  
分辨率: 0.1V  
最小负载: 0mA
最大负载: 10mA
占空比: 0-100%、+/-1%
PWM 频率:   100–4000 Hz  
VOH:   4V≤VOH≤15V (泵特性)
音量:    0V≤电压≤ 1V (泵特性)  
驱动电流: ≤60mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhilash,您好,感谢您在论坛上发帖。

    您是要制造分辨率为0.1V 的电荷泵、还是要驱动油泵或空气泵电机?
    请提供更多信息以帮助您安排查询。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 EdWalker、

    感谢您的支持。我正在尝试 驱动分辨率为0.1V 的液压泵电机、该电机应使用 LCP1759FBD80微控制器在单电路中以0-10V 或 PWM 驱动。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhilash、您好!
    您没有指明您是否具有无刷直流、有刷直流、步进等
    没有足够的信息来推荐要使用的确切 IC。

    TI 拥有适用于多种不同类型电机的电机驱动器。
    请参阅以下登录页面:电机驱动器
    http://www.ti.com/motor-drivers/overview.html

    http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/overview.html

    根据电机类型、您可以探索该类型的 TI 解决方案。


    在检查步进电机时、您将看到需要选择一些参数。
    输入电压、最小值、最大值;控制接口、RMS 输出电流。

    有刷直流电机可使用栅极驱动器和 MOSFET 进行驱动。

    下面是另一个有用的文档、其中包含许多可供浏览的链接。
    用于高效、可靠的泵系统的微控制器



    如果您可以更详细地定义您的要求、我可以帮助缩小可能的解决方案范围。