请建议在单电路中驱动泵0-10V 模拟 VTG 或 PWM 输出的方法
电路将由工作电压为3.3V 的微控制器驱动
| 输出: | 0.0 - 10.0V 直流 |
| 分辨率: | 0.1V |
| 最小负载: | 0mA |
| 最大负载: | 10mA |
| 占空比: | 0-100%、+/-1% |
| PWM 频率: | 100–4000 Hz |
| VOH: | 4V≤VOH≤15V (泵特性) |
| 音量: | 0V≤电压≤ 1V (泵特性) |
| 驱动电流: | ≤60mA |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请建议在单电路中驱动泵0-10V 模拟 VTG 或 PWM 输出的方法
电路将由工作电压为3.3V 的微控制器驱动
| 输出: | 0.0 - 10.0V 直流 |
| 分辨率: | 0.1V |
| 最小负载: | 0mA |
| 最大负载: | 10mA |
| 占空比: | 0-100%、+/-1% |
| PWM 频率: | 100–4000 Hz |
| VOH: | 4V≤VOH≤15V (泵特性) |
| 音量: | 0V≤电压≤ 1V (泵特性) |
| 驱动电流: | ≤60mA |
Abhilash、您好!
您没有指明您是否具有无刷直流、有刷直流、步进等
没有足够的信息来推荐要使用的确切 IC。
TI 拥有适用于多种不同类型电机的电机驱动器。
请参阅以下登录页面:电机驱动器
http://www.ti.com/motor-drivers/overview.html
http://www.ti.com/applications/industrial/motor-drives/overview.html
根据电机类型、您可以探索该类型的 TI 解决方案。
在检查步进电机时、您将看到需要选择一些参数。
输入电压、最小值、最大值;控制接口、RMS 输出电流。 
下面是另一个有用的文档、其中包含许多可供浏览的链接。
用于高效、可靠的泵系统的微控制器 
如果您可以更详细地定义您的要求、我可以帮助缩小可能的解决方案范围。