This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:单线模式、通道8输出问题

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708629/ads5294evm-single-wire-mode-channel-8-output-problem

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294TSW1400EVM

大家好、

我 正在 使用 Xilinx zc706 FPGA 处理 ads5294 EVM, 我成功地从通道1获取到通道7的输出,但不从通道8获取输出,我尝试了引脚 G9 (ch8iutp)和 G12 (ch7outP),但没有显示任何测试模式的输出我不知道原因, 请就此问题帮助我。

在 单线模式下使用 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    您能否提供寄存器配置、尤其是可编程映射寄存器(地址50h - 55h)?
    您的寄存器设置是否适用于具有 TSW1400EVM 的 ADS5294EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    很抱歉耽误你的回答、

    我已检查采用 TSW1400 EVM 的 ADS5294 EVM 板 是否具有8号通道以及单线和双线模式、其显示的输出是否正确。 时钟输入是从外部获取的。

    当我通过 ADC FMC 适配器将 ADS5294 EVM 与 zc706一起使用时、下图适用于 ILA 上的直向图形单线模式和双线模式:

    两线制模式的校直模式:

    bitclk_out 和 frameclk_out 是时钟输出引脚、Data0_out 到 data15_out 是 ads5294 EVM 提供的数据输出引脚。

    对于单线模式和、data15_out 引脚应显示与 Data0_out、data2_out、data4_out、data6_out、data9_out、data11_out 和 data13_out 类似的模式

      对于两线制模式、data15_out 应与所有 data_out 引脚相似。

    我不明白通道8的问题是什么。

    请帮我解决这个问题。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    FMC 适配器板和 Xilinx zc706 FPGA 板上的硬件连接(通道分配)似乎正常。
    在没有 Xilinx zc706 FPGA 板的情况下、您能否在两线制模式下检查 IO_0P 或 IO_0N 上的信号?
    如果看上去一切正常、您可能需要检查 zc706 FPGA 板上的通道分配(我不熟悉此 FPGA 板)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    我发现、通道8输出不在 IO_0P 或 IO_0N 引脚上、而是在另一个引脚上。