主题中讨论的其他器件:ADS5294、 TSW1400EVM、
大家好、
我 正在 使用 Xilinx zc706 FPGA 处理 ads5294 EVM, 我成功地从通道1获取到通道7的输出,但不从通道8获取输出,我尝试了引脚 G9 (ch8iutp)和 G12 (ch7outP),但没有显示任何测试模式的输出我不知道原因, 请就此问题帮助我。
在 单线模式下使用 ADC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我 正在 使用 Xilinx zc706 FPGA 处理 ads5294 EVM, 我成功地从通道1获取到通道7的输出,但不从通道8获取输出,我尝试了引脚 G9 (ch8iutp)和 G12 (ch7outP),但没有显示任何测试模式的输出我不知道原因, 请就此问题帮助我。
在 单线模式下使用 ADC。
Praveen、您好!
很抱歉耽误你的回答、
我已检查采用 TSW1400 EVM 的 ADS5294 EVM 板 是否具有8号通道以及单线和双线模式、其显示的输出是否正确。 时钟输入是从外部获取的。
当我通过 ADC FMC 适配器将 ADS5294 EVM 与 zc706一起使用时、下图适用于 ILA 上的直向图形单线模式和双线模式:
两线制模式的校直模式:
bitclk_out 和 frameclk_out 是时钟输出引脚、Data0_out 到 data15_out 是 ads5294 EVM 提供的数据输出引脚。
对于单线模式和、data15_out 引脚应显示与 Data0_out、data2_out、data4_out、data6_out、data9_out、data11_out 和 data13_out 类似的模式
对于两线制模式、data15_out 应与所有 data_out 引脚相似。
我不明白通道8的问题是什么。
请帮我解决这个问题。
此致、
Amit