This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08卡住

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686511/ads131e08-ads131e08-gets-stuck

器件型号:ADS131E08

您好、TI 团队、

我们还遇到了 ADS131E08的复位问题。

(通过这种方式、您可以回答 Ming 的问题"硬件复位/引脚还是 PWDN\引脚可以解决此问题?" 仍然缺失。 请公开您对 Ming 问题的回答。)

下面是对我们问题的描述:

  • 加电、初始化 ADS131E08、 整个系统正在运行、验证初始化的寄存器值正常。
  • 现在、我们通过下拉 RESET#引脚来执行硬件复位、并希望重新初始化 ADS131E08 (上电后执行的相同过程)。
  • 由于错误的值(?)、通过读回寄存器值验证失败。

上电和下拉复位线路之间有什么区别?

您能描述一下 ADS131E08中哪些部分受复位线路影响吗?

请告诉我们如何正确复位 ADS131E08。

我们的系统必须每天24小时运行、如果出现问题、我们需要能够 在不关闭电源的情况下恢复系统。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalle8319、

    执行硬件复位(上面的项目符号2)后、您读回第3点的值是多少? ADS131E08的 RESET 引脚应将寄存器恢复为默认值(见第39页的表10)。 图65 (第61页)显示了上电复位和物理复位引脚应用之间的主要差异。 这里还显示了 RESET 引脚上的最小脉冲宽度和完全复位 ADS131E08所需的延时时间。

    实际上、通过将引脚脉冲为低电平来实现上电复位和硬件复位应用之间没有区别。 如果您可以共享复位和初始化序列的时序图、我们很乐意为您进行审阅。