Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E08 您好、TI 团队、
我们还遇到了 ADS131E08的复位问题。
(通过这种方式、您可以回答 Ming 的问题"硬件复位/引脚还是 PWDN\引脚可以解决此问题?" 仍然缺失。 请公开您对 Ming 问题的回答。)
下面是对我们问题的描述:
- 加电、初始化 ADS131E08、 整个系统正在运行、验证初始化的寄存器值正常。
- 现在、我们通过下拉 RESET#引脚来执行硬件复位、并希望重新初始化 ADS131E08 (上电后执行的相同过程)。
- 由于错误的值(?)、通过读回寄存器值验证失败。
上电和下拉复位线路之间有什么区别?
您能描述一下 ADS131E08中哪些部分受复位线路影响吗?
请告诉我们如何正确复位 ADS131E08。
我们的系统必须每天24小时运行、如果出现问题、我们需要能够 在不关闭电源的情况下恢复系统。
提前感谢您的帮助!