This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:GUI 错误"未检测到 SDCC 接口"

Guru**** 2615485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685974/ads8688evm-pdk-gui-error-sdcc-interface-not-detected

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8684

ADS8688EVM GUI 最近工作、此后停止工作。 问题是"SDCC interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)。 我已检查的内容:

1.虽然我的计算机仍然认为设备是通用批量设备,但驱动程序似乎已安装。

2. SDCC 板和 EVM 板上安装的 SD 卡。

SDCC 板上的指示灯:一个亮起、一个闪烁。

4.5V = 5.5V、AVDD = 5V、DVDD = 3.3V。

5.跳线在其默认位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    以前和现在都有什么变化吗? 包括 PC 上的 Windows 版本。

    1. 这是正确的,请检查以下驱动程序信息,这是我的笔记本电脑 Win 10的屏幕截图。

    2.您是否更换了 SD 卡? EVM 的 SD 只能用于 EVM、SDCC 的 SD 卡只能用于 SDCC。

    SDCC 上的 D5应该打开、D2应该闪烁。

    4.如果仍然无法正常工作,您能否使用读卡器检查两个 SD 卡,以确保配置文件在 SD 卡中仍然正常?

     PC 上配置文件的位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS8684_8 EVM GUI\Configuration Files\App & MLO Files

    • APP_SDcc 将重命名为 APP 并复制到 SDCC SD 卡。
    • APP_EVM 将重命名为 APP 并复制到 EVM SD 卡。
    • MLO 文件将复制到 SDCC SD 卡。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale!

    我在您的帮助下解决了这个问题。

    使用我的 SD 卡读取器、我发现 EVM SD 卡损坏、看起来像这样:

    我对卡进行了格式化、复制了新文件并重命名了该文件。
    最后、我必须进入 Windows 设备管理器并卸载"通用批量设备"驱动程序。
    我这样做是为了让 Windows 能够重新发现并安装相应的驱动程序。

    谢谢

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolai、您好!

    这是一个好消息、感谢您的更新。

    此致

    戴尔