Other Parts Discussed in Thread: ADS8684
主题中讨论的其他器件:ADS8684
ADS8688EVM GUI 最近工作、此后停止工作。 问题是"SDCC interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)。 我已检查的内容:
1.虽然我的计算机仍然认为设备是通用批量设备,但驱动程序似乎已安装。
2. SDCC 板和 EVM 板上安装的 SD 卡。
SDCC 板上的指示灯:一个亮起、一个闪烁。
4.5V = 5.5V、AVDD = 5V、DVDD = 3.3V。
5.跳线在其默认位置。