This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:如何启用 WCT 和 RLD

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/685555/ads1198-how-to-enable-wct-and-rld

器件型号:ADS1198

我正在使用 ADS1198处理 ECG 项目。

请告诉我如何为 Ads1198启用 RLD 和 WCT、我想从 ECG 仿真器 SKX-2000C 获取电极输入 、然后是否需要为仿真器输出启用 RLD 和 WCT。

如果是、请告诉我 RLD 和 WCT 的正确寄存器设置方式。

下面 是 我的电路原理图附件

e2e.ti.com/.../0447.PCB_5F00_ADS1198-_2800_2_2900_.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    RLD 和 WCT 可通过 ADS1198中的寄存器设置启用和配置。

    对于 RLD、您需要写入三个寄存器:CONFIG3 (03h)、RLD_SENSP (0Dh)和 RLD_SENSN (0Eh)。 在 CONFIG3中、您可以打开内部 RLD 放大器、为同相输入选择共模电压源、并启用 RLD 导联脱落感应功能。 RLD_SENSx 寄存器用于选择单独的 PGA 输出、以通过求和点连接到 RLD 放大器反相输入、从而实现 RLD 共模导出。

    对于 WCT、您需要写入 WCT1 (18h)和 WCT2 (19h)。 在这里、您可以选择要在 WCT 导出中包含哪些单个电极(通常使用三个主要电极:RA、LA 和 LL)。 如果不使用、三个 WCT 放大器可单独断电。

    我不熟悉您的仿真器、但大多数仿真器都有专用的 RLD 电极连接。 这应与实际应用的运行方式相同、因为 RLD 上的驱动电压用于偏置其他感应电极(RA、LA、LL、V1等)。 WCT 仅在 ECG 测量系统上用作单端胸导联的参考输入、因此您通常不会将 WCT 连接到仿真器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解1个通道的设置、但8通道 RLD 设置有问题。

    那么、请告诉我8通道的寄存器设置是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed -您是否特别提到 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器? 唯一的选择是用于 RLD 导出的电极输入。 例如、在原理图中、RA 和 LA 连接到通道2输入(IN2P 和 IN2N)。 如果您想同时选择这两个、则 RLD_SENSP[1]和 RLD_SENSN[1]将设置为1、而这些寄存器中的所有其他位将设置为0。

    您在使用 RLD 时看到的问题是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我连接来自 ECG 模拟器的输入时、这里是我的8通道输出。现在请告诉我这些输出是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我肯定会看到大多数渠道都有改进。 您改变了什么?

    如果不知道信号发生器设置、ADS1198寄存器设置等、我无法告诉您信号是否正常 但是、在我看来、您的信号发生器输入工作正常、唯一的问题是您在通道1、3和8上看到的瞬变。 我们可以在 我们的另一个线程中继续查看它

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 RLD 和 WCT 感到太困惑、无法理解 该设置、请先详细说明一下

    用于为8 通道启用 RLD 和 WCT 的设置和寄存器设置。

    当我为1个通道启用 RLD、简单写入 CONFIG3、RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 时没有问题、但当我使用8个通道时、我没有问题  

    我如何处理 RLD 和 WCT。 是否需要通过写入 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 或仅为一个通道启用所有通道的 RLD。

    对于通道集寄存器 MUX[2:0]的设置、如果我必须使电极输入的这些位为000、RLD 的这些位为010、情况会怎样呢?

    请告诉我关于这两个术语的所有信息、我遇到了很大的问题。