This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5474:ADS5474应用、TSW1200 Verilog 源代码请求

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686193/ads5474-ads5474-application-tsw1200-verilog-source-code-request

器件型号:ADS5474
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好 Richard P.,或者任何能够提供帮助的人;

我计划在其中一个应用中使用 ADS5474、并且能够 像 TWS1200EVM 中的一样支持 Verilog 代码、 这对我来说将是一个巨大的帮助、我将不胜感激。  电子邮件:hengjie844@gmail.com

谢谢。

H.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hendrick、

    Richard P 已退休。 最好的选择是在 TI 网站上的 TSW1400EVM 产品文件夹下下载 ADC 固件。 TI 不再支持 TSW1200EVM。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jim、感谢您的回复。 我知道 TSW1400EVM、它基于 Altera。 我之所以申请 TSW1200的源代码、是因为我的应用是基于 Xilinx FPGA 的、因此移植 TSW1200EVM Verilog 代码会更容易、因为它会使用 Xilinx 宏。 有机会,我会有 TWS1200EVM Verilog 吗? 我不在乎电路板是否已经过时、因为我正在使用自己的 Xilinx 电路板。 再次感谢。
    H.M.