Other Parts Discussed in Thread: ADS5474
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS5474 主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM
您好 Richard P.,或者任何能够提供帮助的人;
我计划在其中一个应用中使用 ADS5474、并且能够 像 TWS1200EVM 中的一样支持 Verilog 代码、 这对我来说将是一个巨大的帮助、我将不胜感激。 电子邮件:hengjie844@gmail.com
谢谢。
H.M.