This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80 JESD204B 格式?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708064/adc32rf45-adc32rf80-jesd204b-format

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

戴尔

客户正在考虑开发 ADC32RF80
ADC32RF80的 JESD204B 计算如下。
请查看我们的设置。
如果我们的设置错误、请建议正确的设置。
我们能否查看数据表的表17、18中的设置?

ADC32RF80
输入:实数
FS:2764.8Mhz
JESD204B 输入采样率:460.8Mhz
带宽:200MHz
抽取率:6.
K=32
LMFS:4211
Sysref:14.4Mhz
通道速率:4608Mbps

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我们正在研究您的问题。

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利
    您是否仍然需要有关此问题的帮助?
    此致、
    Jim