请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC3424 您好!
我希望您在下面确认一下。
*根据 EVM 的用户指南、有以下说明。
双变压器输入电路用于实现输入的相位和振幅更好平衡
信号通常由单个变压器输入电路产生。
为了获得良好的相位和振幅、TI 建议使用双变压器。 但是、Tranformer 的价格有点贵。 因此、我认为我们可以使用一个更好的性能互调器、而不是双路互调器。
如果用户使用与"ADT1-1WT"规格相同的变压器,是否建议用户使用双变压器?
(我不确定用户是如何决定单变压器还是双变压器。)
此致、