This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:单差分转换电路

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/711383/adc3424-single-differential-conversion-circuit

器件型号:ADC3424

您好!

我希望您在下面确认一下。

*根据 EVM 的用户指南、有以下说明。

双变压器输入电路用于实现输入的相位和振幅更好平衡
信号通常由单个变压器输入电路产生。

为了获得良好的相位和振幅、TI 建议使用双变压器。 但是、Tranformer 的价格有点贵。 因此、我认为我们可以使用一个更好的性能互调器、而不是双路互调器。

如果用户使用与"ADT1-1WT"规格相同的变压器,是否建议用户使用双变压器?

(我不确定用户是如何决定单变压器还是双变压器。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi、

    如果变压器具有很好的相位和振幅平衡、客户可能只能使用一个变压器。 如果该器件的占用空间与 ADT1-1WT 相同、用户可以安装此器件来代替 ADC34xxEVM 上的第一个变压器、然后拆下第二个变压器并短接焊盘以进行连接、 然后运行测试以查看此部件是否能正常 用于其应用。

    此致、

    Jim