This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:ADS1113地址与 DAC7571相同

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, ADS1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710916/dac7571-ads1113-address-is-the-same-as-dac7571

器件型号:DAC7571
主题中讨论的其他器件: ADS1113

大家好、

我的客户使用两个 I2C 器件 DAC7571 (0x4d)、ads1113 (0x48)、

首先、DAC7571设置电压4.5V、然后写入 ADS1113、使 DAC7571输出为0.8V、我们对其进行检查、发现 ADS1113的地址与 Dac7571广播地址相同、我们是否有解决该问题的方法?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    为什么使用广播地址而不是 A0引脚定义的地址? 是否可以选择使用 A0引脚定义地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    我相信没有办法使 DAC7571对其广播地址没有反应。 您的客户需要使用 ADS1113的地址引脚将其更改为其他地址。

    谢谢!
    Paul