Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, ADS1113
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7571 主题中讨论的其他器件: ADS1113
大家好、
我的客户使用两个 I2C 器件 DAC7571 (0x4d)、ads1113 (0x48)、
首先、DAC7571设置电压4.5V、然后写入 ADS1113、使 DAC7571输出为0.8V、我们对其进行检查、发现 ADS1113的地址与 Dac7571广播地址相同、我们是否有解决该问题的方法?
谢谢。