您好!
1) 1)我的主要目标是将 FDC2214EVM 评估板中的所有四个电容通道读入 NI LabView。 有没有简单的方法可以做到这一点吗? 是否有适用于 FDC2214EVM 的可用且随时可用的 VIS?
2) 2)我尚未检查详细规格和原理图、但是否可以将 FDC2214EVM 的所有4个通道作为模拟电压读取? 在这种情况下、我会使用 NI 采集卡读取这些电压。
3)如果1-2)存在问题、我想我必须使用 TI 软件开发环境(C/C++)。 您是否会建议在 Windows 10 64位操作系统下使用最合适的 TI 工具? 我确实具有 C/C++和嵌入式编程方面的经验、但我必须最大限度地缩短开发时间并使用最合适的工具和库。
任何建议都值得赞赏!!!