This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:带 NI LabView 的 FDC2214EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/710532/fdc2214-fdc2214evm-with-ni-labview

器件型号:FDC2214

您好!

1) 1)我的主要目标是将 FDC2214EVM 评估板中的所有四个电容通道读入 NI LabView。 有没有简单的方法可以做到这一点吗? 是否有适用于 FDC2214EVM 的可用且随时可用的 VIS?

2) 2)我尚未检查详细规格和原理图、但是否可以将 FDC2214EVM 的所有4个通道作为模拟电压读取? 在这种情况下、我会使用 NI 采集卡读取这些电压。

3)如果1-2)存在问题、我想我必须使用 TI 软件开发环境(C/C++)。 您是否会建议在 Windows 10 64位操作系统下使用最合适的 TI 工具? 我确实具有 C/C++和嵌入式编程方面的经验、但我必须最大限度地缩短开发时间并使用最合适的工具和库。

任何建议都值得赞赏!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    遗憾的是、我们没有任何可用于 FDC2214EVM 的 VIS。 此外、您将无法从 EVM 读取传感器电压。 您可以直接从传感器测量电压、但这不会提供几乎与 FDC2214输出一样有用的数据、FDC2214输出是传感器频率的数字表示。

    我建议使用 Code Composer Studio 为 EVM 上的 MSP430编写代码。 我们提供了一些源代码和其他资源、可用于开始使用 MSP430进行 USB 设计。 FDC2214仅通过 I2C 进行通信、您应该能够使用任何标准 I2C 库来读取和写入器件的寄存器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回答我的问题!

    是的、我可能需要编写代码、然后通过 i2c 与电路板和 LabView 通信...