This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:采样结果从较小的值逐渐增加到实际值

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705116/ads1248-the-sample-result-gradually-increases-from-a-smaller-value-to-the-actual-value

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

大家好、

我的客户正在使用 ADS1248测量直流电压。 但我们遇到了一个奇怪的现象。 请参阅以下详细信息。

当器件对输入进行采样时、采样结果从较小的值逐渐增加到实际值。 例如、当输入为1.5V 时、客户将首先获得1.4V 的采样结果。 然后、以下采样结果在5或6秒内从1.4V 逐渐增加到1.5V。 此问题始终在上电后发生。 当器件运行一段时间后、问题就会消失。 您对此问题有什么意见吗?

此外,您是否拥有 ADS1248参考软件代码,以便我可以询问客户是否是由软件引起的。 谢谢

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、


    这可能是由电路中某种程度的趋稳引起的、但5或6秒是相当长的时间。 最常见的原因是基准电压尚未稳定。 通常、尤其是在容性负载较大的情况下、基准电压需要更长的时间才能导通并稳定至最终值。

    但是、在描述中、您会说测量开始的值较小、然后恢复到较大的正确值。 这与基准趋稳通常会发生的情况相反。 如果基准值小于预期值、则输入测量值将大于预期值。

    电路中的其他位置也可能存在趋稳。 如果使用 IDAC 测量 RTD、并且存在较大的输入滤波电容器、则启用 IDAC 电流可能需要一些时间来使电路稳定。 同样、这不一定适合您的描述、因为对于滤波器中使用的最常见值、稳定时间需要几毫秒。

    由于这需要几秒钟、我想客户可以使用万用表测量这种现象并观察此趋稳情况。 我将测量输入、ADC 基准和 ADC 内部基准(如果启用)。 在获取数据之前、所有数据都应快速生成最终值。

    您是否能够显示原理图? 这可能有助于查看电路中可能存在的问题。 另一个可能有所帮助的因素是显示 ADC 加电方式的配置序列。

    另一个要点。 焊接后是否清洁了电路板? 将磁通留在电路板上也可能会导致类似的问题。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、


    我错过了您询问 ADS1248示例代码的机会。 如果您仍然需要、代码会列在产品文件夹中的工具和软件(在软件下)下。 您可以在此处找到压缩文件:

    www.ti.com/.../sbac144

    此示例代码项目基于 MSP430F5529的 MSP430。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子当前正在脱机处理。 当有更多信息时、我将更新它。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、


    我一周内没有收到您的回复(通过 E2E 帖子或通过电子邮件)。 在查看原理图后、我曾建议对电路中的电感器进行短路、移除任何可能泄漏的保护二极管、并检查大电容是否很慢才能稳定以供参考。 希望其中一项建议确实有助于澄清阅读方面的逐渐变化。

    我现在将关闭此帖子、但如果您的客户仍然有问题、请发送回或再次向我发送电子邮件。


    吴约瑟