Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 主题中讨论的其他器件: MSP430F5529
大家好、
我的客户正在使用 ADS1248测量直流电压。 但我们遇到了一个奇怪的现象。 请参阅以下详细信息。
当器件对输入进行采样时、采样结果从较小的值逐渐增加到实际值。 例如、当输入为1.5V 时、客户将首先获得1.4V 的采样结果。 然后、以下采样结果在5或6秒内从1.4V 逐渐增加到1.5V。 此问题始终在上电后发生。 当器件运行一段时间后、问题就会消失。 您对此问题有什么意见吗?
此外,您是否拥有 ADS1248参考软件代码,以便我可以询问客户是否是由软件引起的。 谢谢
此致、
韦恩