This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 算法和精度

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708144/ads1292r-ads1292r-algorithm-and-accuracy

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1294R

大家好、

我们正处于项目之一的研究阶段。

要求:获得心率、呼吸率和病人呼吸量的高精度。 (稳态99%,运动97% :参考资料:医疗器械)

在我们的研究中、我们发现了"ADS1292R from TI"。 所以我们有一些关于这个芯片的非常重要的问题。请给我们提供指导。

问题:

1. ADS1292R 在心率和呼吸率这两种情况下提供的精度。

   我们的目标是在 稳态下实现99%的效率、在运动中实现97%的效率。

2.我们将使用3个电极而不是4个电极。 它是否会影响精度?

3.我们计划仅使用3个电极进行心率和呼吸。

   这3个电极的输入将同时提供给两个通道(心率和呼吸)。 它会影响精度吗?

4. TI 是否在软件开发中为 ADS1292R 提供任何算法? 最佳精度的算法?

  或任何其他算法参考、因为它是我们的主要关注点、因此可以在精度方面帮助我们。

5.它在使用时是否需要任何类型的保护?指南我们也是如此。

请为此提供解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Palak、

    感谢您的发帖!

    1) 1)此要求是在系统级的、因此很难准确量化 ADC 所需的内容。 还必须考虑系统的其余部分和代码。

    2) 2)精度不受影响。

    3) 3)精度不受影响。

    4) 4)所有可用软件均可在以下位置找到: ftp.ti.com/.../

    5) 5)实施患者保护电路是标准配置。 除了典型电路注意事项外、该器件不需要额外的保护。

    有几个客户使用 ADS1292R 来实现这一目的、并且没有报告说在满足其精度规格方面遇到问题。 不过、我还建议查看 ADS1294R、因为它是一款更新的器件、具有多项改进、例如提高采样速度和降低输入参考噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、您好!

    感谢您的详细答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Smith、您好!

    我还有一个重要的问题。请在这里提供帮助。

    器件包含 ADS1292R 的人员将连续运动。(电极将位于胸部)

    这是否会影响传感器数据的正确性? 它是否会产生呼吸频率/心率的错误检测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Palak、

    移动会向 ECG 读数中添加额外的肌肉和骨骼信号。

    传感器数据仍将正确、但这会给代码带来额外的挑战。