Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1294R
主题中讨论的其他器件: ADS1294R
大家好、
我们正处于项目之一的研究阶段。
要求:获得心率、呼吸率和病人呼吸量的高精度。 (稳态99%,运动97% :参考资料:医疗器械)
在我们的研究中、我们发现了"ADS1292R from TI"。 所以我们有一些关于这个芯片的非常重要的问题。请给我们提供指导。
问题:
1. ADS1292R 在心率和呼吸率这两种情况下提供的精度。
我们的目标是在 稳态下实现99%的效率、在运动中实现97%的效率。
2.我们将使用3个电极而不是4个电极。 它是否会影响精度?
3.我们计划仅使用3个电极进行心率和呼吸。
这3个电极的输入将同时提供给两个通道(心率和呼吸)。 它会影响精度吗?
4. TI 是否在软件开发中为 ADS1292R 提供任何算法? 最佳精度的算法?
或任何其他算法参考、因为它是我们的主要关注点、因此可以在精度方面帮助我们。
5.它在使用时是否需要任何类型的保护?指南我们也是如此。
请为此提供解决方案。
谢谢。