主题中讨论的其他器件:AFE5807、 OPA1632、 THS4551、 THS4521、 LM7705
在之前的超声波系统设计中 、我们使用 AFE5807作为前端 为了控制 VCAT、我们使用具有 FDA (OPA1632)的差分输出 DAC 来驱动 0V 和1.5V 差值之间的 VCNTLP 和 M 引脚。 为了将 VCNTLM 引脚驱动至0V、我们为 FDA 创建了一个负电源。
对于我们的下一个系统、我们将考虑使用 AFE5818、该器件似乎具有类似的规格、通道数翻倍、这意味着我们可以使用单个芯片、而不是两个芯片。 我正在研究在我们的设计中使用这种方法。
在旧系统上、我们有其他需要负电源轨的器件、因此从双电源驱动 FDA 并不是一个真正的问题。 但是、在新系统上、我们不再有任何其他需要负电源轨的部分、因此仅为单个放大器创建负电源并不理想。
我一直在寻找轨到轨 FDA、以了解我们是否可以使用单电源、但我发现的最接近的是 THS4551或 THS4521。 两者都具有良好的噪声性能和足够的带宽。 不过 、尽管标称轨到轨 FDA、但它们可以分别驱动低至0.2V 或0.08V 的电压。
我注意到、VCAT 增益与 VCNTLM 和 VCNTLP 之间的差值有关、并且未给出共模电压的最小或最大规格-仅给出0.75V 的典型值。 因此、我想知道是否可以将此共模电压调节到 0.95V 之类的值? (本质上保持0V 至1.5V 差分摆幅、但在0.2V 至1.7V 之间驱动 VCNTL 引脚)。
或者、如果这是不可能的、您能否推荐一个能够从单电源驱动至0V 的 FDA?