This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:VCNTL 输入共模-由单电源全差分放大器驱动

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5807, OPA1632, AFE5818, THS4551, THS4521, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707868/afe5818-vcntl-input-common-mode---driven-from-single-supply-fully-differential-amplifier

器件型号:AFE5818
主题中讨论的其他器件:AFE5807OPA1632THS4551THS4521LM7705

在之前的超声波系统设计中 、我们使用 AFE5807作为前端 为了控制 VCAT、我们使用具有 FDA (OPA1632)的差分输出 DAC 来驱动 0V 和1.5V 差值之间的 VCNTLP 和 M 引脚。 为了将 VCNTLM 引脚驱动至0V、我们为 FDA 创建了一个负电源。

对于我们的下一个系统、我们将考虑使用 AFE5818、该器件似乎具有类似的规格、通道数翻倍、这意味着我们可以使用单个芯片、而不是两个芯片。 我正在研究在我们的设计中使用这种方法。

在旧系统上、我们有其他需要负电源轨的器件、因此从双电源驱动 FDA 并不是一个真正的问题。 但是、在新系统上、我们不再有任何其他需要负电源轨的部分、因此仅为单个放大器创建负电源并不理想。

我一直在寻找轨到轨 FDA、以了解我们是否可以使用单电源、但我发现的最接近的是 THS4551或 THS4521。 两者都具有良好的噪声性能和足够的带宽。 不过 、尽管标称轨到轨 FDA、但它们可以分别驱动低至0.2V 或0.08V 的电压。

我注意到、VCAT 增益与 VCNTLM 和 VCNTLP 之间的差值有关、并且未给出共模电压的最小或最大规格-仅给出0.75V 的典型值。 因此、我想知道是否可以将此共模电压调节到 0.95V 之类的值? (本质上保持0V 至1.5V 差分摆幅、但在0.2V 至1.7V 之间驱动 VCNTL 引脚)。

或者、如果这是不可能的、您能否推荐一个能够从单电源驱动至0V 的 FDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    欢迎访问 TI E2E 论坛。
    让我与团队核实一下、并在星期五之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    据我们所知、没有能够从单电源驱动至0V 的 FDA。
    似乎共模电压不能调整200mV。 您可能会改变50mV、如0.8V。
    在这种情况下、您将 VCNTL 引脚驱动在0.05V 至1.55V 之间。
    与 THS4551相比、THS4521似乎是更好的选择、因为您可以驱动低至80mV 的电压。 这显然会限制 VCAT 增益。
    但要注意 VCNTL 引脚的噪声、以提高系统性能。 请参阅图69、了解 VCNTL 引脚上允许的噪声、具体取决于系统中的通道总数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    感谢您为我查看此内容。 似乎 没有足够的余量来避免放大器的负电源轨。

    同时、我也看到了 TI 应用手册 TIDU187 、它建议使用 LM7705之类的器件从正电源轨生成一个小的负偏置电压(在这种情况下为-0.27V)、以便 FDA 的输出达到0V。 我们可能会进一步调查、以检查噪声性能。

    此致、

    Tom