This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775单通道 DAC 控制 Iout 0~20mA 输出故障

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/704463/dac8775-dac8775-1ch-dac-control-iout-0-20ma-output-fail

器件型号:DAC8775

尊敬的团队:

DAC98775生产测试 Vout 和 IOUT 输出、但1通道(引脚37)输出电流测试电流输出为50mA 电流、软件设置寄存器无法控制、存在比较测试波形 LP_A 和 LN_A 波形。 方波振幅太大。

2通道:寄存器设置钳位电压5.5V 和-6.5V,测试电压 IN_P=5.5V,IN_N=-6.5V

LP:

LN:

 

1通道:寄存器设置钳位电压5.5V 和-6.5V,测试电压 IN_P=5.5V,IN_N=-11.7V

LP:

LN:

 

随附设计原理图 diagram.e2e.ti.com/.../Sheet_5F00_Con.pdf

 

输出保护电路是否存在导致芯片 Iout 失败的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    让我向您提出几个问题、以便更好地理解:

    1、当您看到此故障时、DAC8775的状况是怎样的。

    2.您是否在多个电路板上看到过这种情况?

    3.设备工作一段时间后出现故障,还是立即发生故障?

    4、哪个通道存在问题、#1和#2是否意味着 A 和 B?

    保护组件不应导致任何可能导致器件故障的问题。 我们已经多次使用这些保护组件、没有任何问题。

    原理图的一个问题是、对于 Vout 和 Iout、通道 C 上负电源轨的二极管钳位到通道 B 的 Vneg。这是如何在 PCB 上连接的? 这可能会导致问题。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

       感谢您的帮助!  调试反馈如下。

    1、当您看到此故障时、DAC8775的状况是怎样的。

     回复:芯片表面工作温度上升。 万用表测试输出电压正常、电气测试故障通道的电流为50mA。 软件工程师写入寄存器无法控制。

    2.您是否在多个电路板上看到过这种情况?

     回复:生产20块控制板、有3个此类问题。

    3.设备工作一段时间后出现故障,还是立即发生故障?

    关于: 器件的两个部件在某些时间出现故障时工作、另一个则是调试故障。

    4、哪个通道存在问题、#1和#2是否意味着 A 和 B?

    回复: 通道故障是随机的,#1代表 A、#2代表 B

    主板采用2件 DAC8775设计。 另一个 DAC8775原理图设计对于 VNEG net 没有问题,请参见第二个 DAC8775原理图.e2e.ti.com/.../Sheet_5F00_Con2.pdf

    因为空间结构有限。 PCB 布局设计无法遵循布局指南。 DAC8776接地铜面积很小。 和底层具有相同的接地端、高侧开关 BTS5215也是如此。

       

     散热问题和接地噪声干扰是否会导致 DAC8775失效?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供的其他信息和照片。 为了回答您的问题、我认为热量不太可能导致故障、因为根据您的照片、温度似乎仅达到65°C。 电路板上没有故障的器件是否达到相同的温度? 我不希望接地噪声导致问题、但这是可能的。 您是否已尝试在出现故障的电路板上安装新器件、它们是否再次出现故障? 这可以确保不是导致故障的 PCB 问题、因为大多数电路板上的 DAC8775似乎没有出现故障。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:
    DAC8775很难修复。 客户需要时间返回工厂进行维修。 ···客户本周将提供测试结果。我稍后将向您提供测试。
    谢谢!