This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:在14位旁路模式下从 ADC32RF45读取、错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708030/tsw14j56evm-reading-from-adc32rf45-in-14-bit-bypass-mode-error

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我有采集卡(TSW14J56EVM)在旁路12位模式下与 ADC32RF45EVM 配合使用。 这适用于文件 "ADC32RF45_LMF_82820"的内部和外部时钟。

当我将 ADC EVM 配置为旁路14位模式(使用配置文件"ADC32RF45_LMF_8224")时、我在尝试捕获数据时会收到一个 time_out_error。

我在"TSW14J56revD 详细信息/ADC 文件"文件夹中查看了同名的 ini 文件、列出的位数参数为16、与我要使用的14位模式不匹配。

我只是想把这个数字改为14,但问题仍然存在。 LED 的 D3或 D4均不闪烁。

我还重新安装了 HDSC Pro GUI、以确保我拥有最新版本的软件和文件、但我仍然无法在14位模式下进行捕获。

我不确定我是否需要用于采集卡/ADC 的更新 ini 文件、或者我是否在 GUI 中缺少某些内容。

谢谢、

Joe C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_LMF_5F00_8224.inie2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_8224.cfgJoseph、

    我正在运行 HSDC Pro GUI 版本4.9和 ADC32RFxx GUI 版本4.1、这两种模式都没有问题。 您有哪个版本的 ADC EVM? 您的5V 电源可以为两个 EVM 提供多大的电流? 一种模式可能需要比您所能提供的更多的功能。 我已附加 ADC 的配置文件和用于此测试的.ini 文件。 您可以使用所使用的内容再次检查这些内容。 您的 ADC 板上是否有 LED D4亮起? 我使用2.4576GHz 的 LMX 在内部时钟模式下测试了电路板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速响应。 cfg 和.ini 文件与我的相同、我的软件版本也相同。
    我的电源可以提供3A 电流、因为 ADC 和采集卡 EVM 都是规格要求。 我也尝试过4A 电源。

    ADC 时钟14位模式能否达到3GHz? 我发现我可以在内部和外部时钟大约为2.6G、但一旦我尝试2.8/2.9GHz、我就会得到超时错误。 我可以在12位模式下在内部和外部成功地时钟频率为3GHz 左右、因此、我认为在高于2.6GHz 的某个阈值下、有一种14位模式。

    为了确认、我在内部成功运行了14位2.4576GHz、在外部运行了14位2.6GHz 的设置。

    当我尝试在14位模式下为2.9GHz 外部时钟时、ADC EVM 上的 LED 灯1、2、3、4熄灭。
    捕获卡 EVM 上的 LED D8处于活动状态。 我在通带2700MHz-3100MHz 的时钟上使用带通滤波器。 这种精确设置在12位模式下工作。

    我有 ADCEVM 的修订版 D。

    谢谢、

    Joe C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    根据 JESD204B 标准、串行器/解串器通道速率最快为12.5G。 这将是在2.5Gsps 的14位旁路模式采样中使用 ADC 时的通道速率。 您不能以任何速度执行此操作、并保证链接正常工作。 输入 ADC 输出速率后、HSDC Pro GUI 将向您显示通道速率。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢你的帮助。

    最棒的

    Joe