器件型号:TSW14J56EVM
您好!
我有采集卡(TSW14J56EVM)在旁路12位模式下与 ADC32RF45EVM 配合使用。 这适用于文件 "ADC32RF45_LMF_82820"的内部和外部时钟。
当我将 ADC EVM 配置为旁路14位模式(使用配置文件"ADC32RF45_LMF_8224")时、我在尝试捕获数据时会收到一个 time_out_error。
我在"TSW14J56revD 详细信息/ADC 文件"文件夹中查看了同名的 ini 文件、列出的位数参数为16、与我要使用的14位模式不匹配。
我只是想把这个数字改为14,但问题仍然存在。 LED 的 D3或 D4均不闪烁。
我还重新安装了 HDSC Pro GUI、以确保我拥有最新版本的软件和文件、但我仍然无法在14位模式下进行捕获。
我不确定我是否需要用于采集卡/ADC 的更新 ini 文件、或者我是否在 GUI 中缺少某些内容。
谢谢、
Joe C.