This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2904:DAC2904

Guru**** 2913670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/708632/dac2904-dac2904

器件型号:DAC2904

您好,

我们在其中一个载板中使用 DAC2904、并为两个通道连接相同的总线、如所附图像所示。 随函附上长度匹配详细信息。 在 SOM 中,我们使用的是信号之间的长度差超过1.5英寸。 我的问题是、DAC2904信号之间的最大容差是多少? 可接受1.5英寸的长度差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FR4材料50欧姆传输线的典型经验法则是每1英寸布线的延迟约为100ps 至200ps。 使用1.5英寸的走线时、延迟差约为最坏情况下的300ps。

    下面列出了 DAC2904的建立/保持时间要求。 设置/保持时间包括所有输入线路的总延迟(超集)。 我认为、只要您的时钟中心对齐以将数据相对于时钟锁存90度、那么您就应该能够相当轻松地满足设置/保持时间要求。