This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150:TVP5150

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707982/tvp5150-tvp5150

器件型号:TVP5150

您好!

我目前正在开发一个模块、该模块包含模拟视频解码器、用于解码输入端的 NTSC 视频信号并以 CPI 格式输出解码数据。 TVP5150似乎更适合这样做、但在 在线搜索其评估板 TVP5150EVM 时、我可以看到它已过时。 因此、我只是想从我的末尾为 TVP5150开发板、但我想检查需要在自行开发的电路板上安装哪些所需组件才能有效地测试 TVP5150功能。 我还可以看到、已淘汰电路板上的视频寄存器使用 I2C 串行接口进行初始化、该电路板还包含用于系统操作的 WinVCC4应用程序。  

我是否有任何方法可以使 WinVCC4应用程序联机、以便在将 TVP5150解码器与自开发板连接后使用它来测试它。 请在有效测试 TVP5150功能所需的评估板规格上澄清我的问题。 此外、即使评估板 TVP5150EVM 已停产、且任何 在线电子商店均不提供、我也请告诉我是否可以获得 WinVCC4应用程序。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我澄清上述有关评估板 TVP5150EVM 的疑问、因为有一个基于 TVP5150视频解码器的高优先级项目。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、WinVCC 应用程序是为非常特定的并行端口接口和 USB 转 I2C 转换器编写的、因此不适用于您的定制板。

    对于您的定制板、我建议使用与数据表中的应用图非常相似的电路、然后使用 Aardvark 或 Bus Pirate 等外部 I2C 接口向 TVP5150发送 I2C 命令。

    参考应用图...

    不需要 SW1。
    AAF =抗混叠滤波器。 基本测试实际上并不需要。 这是一种图像质量控制、将取决于您的视频源质量。
    IO_DVDD 应设置为3.3V。

    从编程的角度而言、加电后应执行的所有操作都启用时钟和数据输出、对于 ITU656输出格式、所有其他默认值都是可以的。

    BR、

    Steve