您好!
我目前正在开发一个模块、该模块包含模拟视频解码器、用于解码输入端的 NTSC 视频信号并以 CPI 格式输出解码数据。 TVP5150似乎更适合这样做、但在 在线搜索其评估板 TVP5150EVM 时、我可以看到它已过时。 因此、我只是想从我的末尾为 TVP5150开发板、但我想检查需要在自行开发的电路板上安装哪些所需组件才能有效地测试 TVP5150功能。 我还可以看到、已淘汰电路板上的视频寄存器使用 I2C 串行接口进行初始化、该电路板还包含用于系统操作的 WinVCC4应用程序。
我是否有任何方法可以使 WinVCC4应用程序联机、以便在将 TVP5150解码器与自开发板连接后使用它来测试它。 请在有效测试 TVP5150功能所需的评估板规格上澄清我的问题。 此外、即使评估板 TVP5150EVM 已停产、且任何 在线电子商店均不提供、我也请告诉我是否可以获得 WinVCC4应用程序。
提前感谢!