This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84:DAC37J84

Guru**** 2556510 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706418/dac37j84-dac37j84

器件型号:DAC37J84

您好!

我使用的是 DAC37J84评估板。  是否可以使用 NCO 和不使用 FPGA 接口生成测试模拟信号?

如果是、请告诉我如何操作!

谢谢、此致、

Swarup。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swarup、

    是的、您可以。 使用 DAC 恒定输入特性(直流信号)并启用 NCO/复数混频器特性。 借助直流信号和混频器、您可以从 DAC 中生成音调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang Hsia、

    我执行了您建议的相同配置、但我无法获得 DAC 输出。

    供参考、请参阅随附的文件、其中我解释了我所做的详细步骤。

    您能不能向我推荐我出错的地方?

    谢谢、

    Swarup.e2e.ti.com/.../DAC37J84-Screenshots.docxe2e.ti.com/.../3857.DAC37J84-Screenshots.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swarup、
    对于常量值、您能否键入一些直流代码、例如0x3FFF。 现在、全为零是您看不到任何输出的原因。 0x3FFF 是二进制补码透视图的满量程。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kang Hsia