This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:通道间电流精度

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/707573/ads1299-current-accuracy-channel-to-channel

器件型号:ADS1299

您好、E2E、

µA 使用导联脱落电流注入(31.2Hz 时为6 μ A)来测量我们的电极阻抗、 单位之间的结果很差。  然后、我注意到电流的容差非常大(20%!)  

我可以通过切换已知电阻来“校准”以补偿精度,但只能用于一个通道。  我的问题是、所有通道的精度是否相同?  换句话说,假设我使用通道8进行校准,电流比额定6 µA 设置的电流关断+10%。  我是否可以预期其他通道也大约为+10%?

谢谢!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    感谢您的发帖!

    遗憾的是、我不认为您可以假设所有通道上的电流都是相同的。 如图35所示。 说明:由于使用多路复用器将电流馈入通道、因此电阻可能存在微小差异。 由于6nA 的幅度很小、因此电阻差异不会太大、导致电流差异百分比很大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alex! 客户提供:
    我假设“多路复用器用于馈入电流”是指图35中的 LOFF_SENSP、LOFF_SENSN 和 FLEAD_OFF 开关。

    如果电流是真正的电流源,为什么“多路复用器电阻的微小差异”会对电流产生什么影响? 我不关心多路复用器开关上的压降是多少、我关心实际电流是多少。

    此致、

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴帮助 Russell、

    您的客户是正确的、但它不是真正的电流源、而是电流镜。

    此外、如上图中的段落所述:此功能旨在检测电极是导通还是关断、而不是测量电极的阻抗。 但是、最好包括一个估算值、以确保与患者的连接是可接受的。