请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好、E2E、
µA 使用导联脱落电流注入(31.2Hz 时为6 μ A)来测量我们的电极阻抗、 单位之间的结果很差。 然后、我注意到电流的容差非常大(20%!)
我可以通过切换已知电阻来“校准”以补偿精度,但只能用于一个通道。 我的问题是、所有通道的精度是否相同? 换句话说,假设我使用通道8进行校准,电流比额定6 µA 设置的电流关断+10%。 我是否可以预期其他通道也大约为+10%?
谢谢!
此致、
Russell