Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
大家好、
在 ADS1298电路板上使用 RLD 时遇到问题。 对于特定应用、我想了解 ECG 信号如何随着 RLD 的禁用与启用而改善。 当 RLD 被禁用时、我将使用 RLDOUT 引脚在 RLDIN 和 RLDOUT 断开(JP1引脚断开)的情况下对人体施加1.5V 共模偏置。 启用 RLD 时、我将 RLDOUT 连接到人体、 并连接 RLDIN 和 RLDOUT (JP1引脚闭合)、并且在通道1上启用 RLD_SENS。 在测试期间、我将两个电极连接到 CH-1、并将另一个电极连接到 RLDOUT、RLDOUT 偏置是人体。
我遇到的问题是、在禁用 RLD 与启用 RLD 的情况下、共模抑制没有改善、在这两种情况下、FFT 看起来是相同的。 我主要对抑制60Hz 噪声感兴趣。
其中一个 TI 论坛建议将 电路板上的默认392K 欧姆|| 0.01uF (BW 40Hz)电阻器和电容器 RLD 环路(RLDOUT 和 RLDINV 之间)与具有更高带宽的器件进行交换。 我移除了 R8和 C20并将母接头焊接到 RLDOUT 和 RLDINV、以便我可以放置不同的电阻器和电容器组合、您可以在我所连接的电路板的图片中看到它。 我尝试使用2.2 Mohm || 1nF (带宽为72Hz)和1 Mohm || 1nf (带宽为159Hz),但没有成功,因为 FFT 在启用或禁用 RLD 的情况下看起来是相同的。
下面附上了我使用的设置。 提前感谢您的任何帮助! )
RLD 启用设置:
寄存器设置:
ADS1298引脚配置:
JP20-AVSS--接地
JP2-AVDD- 3V
JP1-CLOSED (RLD 输入至多路复用器和 RLD 输出已连接)
JP17-RLDOUT 引脚连接到车身
CH1-+/- ECG 导联连接到人体
电路板图片:
RLD 被禁用并且1.5V 共模偏置被应用于车身设置:
寄存器设置
ADS1298引脚配置:
JP20-AVSS--接地
JP2-AVDD- 3V
JP1-OPEN (RLD 输入至多路复用器和 RLD 输出未连接)
JP17-RLDOUT 引脚连接到人体(偏置人体、1.5V)
CH1-+/- ECG 导联连接到人体
电路板图片: