This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298右腿驱动器不工作

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706043/ads1298-ads1298-right-leg-drive-not-working

器件型号:ADS1298

 大家好、

在 ADS1298电路板上使用 RLD 时遇到问题。  对于特定应用、我想了解 ECG 信号如何随着 RLD 的禁用与启用而改善。 当 RLD 被禁用时、我将使用 RLDOUT 引脚在 RLDIN 和 RLDOUT 断开(JP1引脚断开)的情况下对人体施加1.5V 共模偏置。  启用 RLD 时、我将 RLDOUT 连接到人体、 并连接 RLDIN 和 RLDOUT (JP1引脚闭合)、并且在通道1上启用 RLD_SENS。 在测试期间、我将两个电极连接到 CH-1、并将另一个电极连接到 RLDOUT、RLDOUT 偏置是人体。  

我遇到的问题是、在禁用 RLD 与启用 RLD 的情况下、共模抑制没有改善、在这两种情况下、FFT 看起来是相同的。 我主要对抑制60Hz 噪声感兴趣。

其中一个 TI 论坛建议将  电路板上的默认392K 欧姆|| 0.01uF (BW 40Hz)电阻器和电容器 RLD 环路(RLDOUT 和 RLDINV 之间)与具有更高带宽的器件进行交换。  我移除了 R8和 C20并将母接头焊接到 RLDOUT 和 RLDINV、以便我可以放置不同的电阻器和电容器组合、您可以在我所连接的电路板的图片中看到它。  我尝试使用2.2 Mohm || 1nF (带宽为72Hz)和1 Mohm || 1nf (带宽为159Hz),但没有成功,因为 FFT 在启用或禁用 RLD 的情况下看起来是相同的。       

下面附上了我使用的设置。 提前感谢您的任何帮助! )  

 

RLD 启用设置:

寄存器设置:

     

ADS1298引脚配置:

JP20-AVSS--接地  

JP2-AVDD- 3V    

JP1-CLOSED (RLD 输入至多路复用器和 RLD 输出已连接)

JP17-RLDOUT 引脚连接到车身  

CH1-+/- ECG 导联连接到人体

电路板图片:

RLD 被禁用并且1.5V 共模偏置被应用于车身设置:

寄存器设置

   

 ADS1298引脚配置:

JP20-AVSS--接地  

JP2-AVDD- 3V    

JP1-OPEN (RLD 输入至多路复用器和 RLD 输出未连接)

JP17-RLDOUT 引脚连接到人体(偏置人体、1.5V)  

CH1-+/- ECG 导联连接到人体  

电路板图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurjant、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    很抱歉耽误你的答复。 我将查看您的设置、并尽快返回给您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurjant、

    对于已启用 RLD 的测试、我看到您在寄存器设置中已关闭 CH1。 如果通道未通电、RLD 导出电路就没有输入。 请为 CH1供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不小心上传了错误的寄存器设置。 我更新了帖子、以包含我使用的寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurjant、

    如果您从未启用 RLD 的测试中移除1.5V 共模偏置电压、会发生什么情况?

    由于 RLD 的目的是向患者引入偏置电压、因此在测试之间唯一变化的是偏置电压的幅度。 无论采用哪种方法、该偏置都将由于差分测量而被消除。 我认为、更准确的测试是在测量时不会有任何 RLD 产生的偏置和偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我从非 RLD 使能测试中移除1.5V 共模偏置电压时、信号的噪声明显更高。  

    下图是启用 RLD 并将 RLD 偏置应用于测试对象的结果。  信号噪声更低。  

    然而、对于我的测试、我需要比较施加的1.5V 偏置与 RLD 产生的偏置。 因为我尝试看到向基准电极添加 RLD 的优势。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gurjant、

    正如我在上一篇文章中所说的、我认为您目前的测试设置方式不会有很大的改进。 由于 RLD 是馈送到 RLD 的通道的推导、因此至少使用 LL、LA 和 RA 引线会产生更准确的结果。

    您的测试信号源是什么? 使用模拟器和患者可能会产生不同的结果。