This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:允许的输入电压范围和"共模"电压范围混乱

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, INA190, INA210, INA233, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/706121/ads1115-allowable-input-voltage-ranges-and-common-mode-voltage-ranges-confusion

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件:OPA333INA190INA210INA233

在相关的注释中、我将电流感应放大器放在以下位置:

http://www.ti dot com/empler-circuit/current sense/products.html#p726max=0;80&p0min=1.7;3.3&p0max=5.5;80&p1192=NaN;NaN

并输入以下参数:

搜索结果显示了一组"高侧"电流感应放大器。 是否有方法仅指定"低侧"电流感应放大器? 我认为 VCM=0V 只会选择"低侧"解决方案。

我将订购一些 OPA333芯片。 这些放大信号是否可以从-50mV 到+50mV?

谢谢!!

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zac、


    我只知道电流感应放大器搜索的一点、但我认为快速搜索条目"共模电压"是查找最大值、因此它可能不是您要查找的条目。 如果您需要有关搜索参数的更多帮助、我会在电流感应论坛中发帖:

    e2e.ti.com/.../

    至于 OPA333、我确信它可以放大小信号、但您仍需要在某些电阻器中包含增益。 但是、使用精密电阻器时、增益、失调电压和 CMRR 仍会出现一些精度问题。 最后、我认为使用 INA190仍然是更好的选择、在 INA190中、电阻器经过修整、可为您提供应用所需的精度。

    您仍然可以使用 OPA333进行尝试、但我认为 INA190会更好。 同样、如果您对 INA190有疑问、可以通过上面的链接将其发布到传感论坛。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Joseph!
    我点了一些 OPA333和一些 INA210 (在我下单前因为没有找到 INA190而踢脚)! 190似乎在这一应用的各个方面都是出类拔萃的。

    我还找到了令人印象深刻的 INA233。 这对我来说几乎是神圣的圣灵! 电池电流分流放大器和高达35V 的电池感应电压、具有 I2C 接口! 哇!

    但我发现了小尺寸的"INA233误差分析"计算器、因此我为 Deltec 分流器输入了0.0001欧姆(0.1m Ω)、1A 至100A 的电流范围、3.3V 电源、0Vcm 和85C 工作温度、它显示了在1A 时误差高达20%以上! 除了添加 OPA333或类似放大器之外、是否还有其他方法可以解决该问题? 这主要用于直流测量、当灯、烤面包机、冰箱压缩机等打开或关闭时、电流会升高或降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zac、


    抱歉、对于 INA233问题、您应将其发布在传感论坛中。 我将能够帮助解决精密数据转换器的问题、但我对这些 INA 产品不太熟悉。

    最后、我认为您在计算器中看到的误差并不是很糟糕。 再说一次、我不太了解 INA233、但我认为1A 的20%误差来自某种偏移电压。 如果您考虑它、这20%的误差指的是前端的输入为20uV 误差 我确信其中一半是 INA233的失调电压误差、但我不确定在计算器中添加了哪些其他误差源。 添加更多电路不会将您的输入失调电压降至20uV 以下、我认为误差很大、因为您要将较小的绝对误差与较小的输入电压测量进行比较。

    同样、我将在电流感应论坛上发帖。 他们将能够帮助解决 INA233 (或 INA190)的问题。 我可能误解了您在计算器中看到的错误、那里的应用工程师将能够引导您进行正确的分析。 如果您有其他有关 ADS1115的问题、我将为您提供帮助。

    祝您的系统顺利!


    吴约瑟