Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01576, ADS8688
主题中讨论的其他器件:TIDA-01576、 ADS8688
不知道如何解决这一问题、但在当前数据表中、第6节-"引脚配置和功能"下第3页的图和第71页的图128中、引脚3和4的屏幕截图在下面进行了翻转。
(1)
我假设顶部的引脚配置图是正确的、因为我看到在您的 ADS866xxEVM-PDK 原理图中始终如一地使用了这一图、更重要的是、在下面的 TIDA-01576电路板原理图屏幕截图中也使用了这一图。
不过、现在有些困惑、我只是注意到在这个原理图中、菊花链功能不是通过 标记为 DNP 的跳线电阻器 R79、R77和 R55来实现的、这让我想知道将输出菊链连接在一起的功能是否可以通过这个引脚分配正常工作、我认为是正确的... 要查找完整性检查、第一个图是正确的?
谢谢