This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:数据表图中的可能引脚分配勘误表

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01576, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/705308/ads8688a-possible-pinout-errata-in-datasheet-diagram

器件型号:ADS8688A
主题中讨论的其他器件:TIDA-01576ADS8688

不知道如何解决这一问题、但在当前数据表中、第6节-"引脚配置和功能"下第3页的图和第71页的图128中、引脚3和4的屏幕截图在下面进行了翻转。

(1)  

 我假设顶部的引脚配置图是正确的、因为我看到在您的 ADS866xxEVM-PDK 原理图中始终如一地使用了这一图、更重要的是、在下面的 TIDA-01576电路板原理图屏幕截图中也使用了这一图。

 

 

 

TIDA-01576原理图屏幕截图  

不过、现在有些困惑、我只是注意到在这个原理图中、菊花链功能不是通过 标记为 DNP 的跳线电阻器 R79、R77和 R55来实现的、这让我想知道将输出菊链连接在一起的功能是否可以通过这个引脚分配正常工作、我认为是正确的... 要查找完整性检查、第一个图是正确的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您访问 E2E 论坛。

     

    我们注意到 ADS8688数据表中的错误: 引脚配置中的菊花链和 REFSEL 引脚排列正确、 但布局示例中的菊花链和 REFSEL 引脚排列  不正确、我们下次更新数据表时将进行更正。

     

      TIDA-0156原理图中的菊花链引脚连接正确、请参阅数据表中的8.4.1.3.1菊花链拓扑: 菊花链中第一个 ADC 的 DAISY1输入引脚连接到 DGND、SDO1输出引脚连接到 ADC2的 DAISY2输入、等等。 链中第 N 个 ADC 的 SDON 引脚连接到主机控制器的 SDI 引脚。 通过将 U1和 U3的 REFIO 引脚连接在一起、U1的内部电压基准与 U3共用、因此 U1的 REFSEL 引脚连接到 GND 以启用内部电压基准、同时将 U3的 REFSEL 引脚连接到 DVDD 以禁用内部电压基准。

     

    对于 ADS86xxEVM-PDK 用户指南中的原理图、也应该是错误的、但我将与团队联系、 并尽快向您提供反馈。
     

     

    谢谢。

    此致

    戴尔