请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV425 大家好、我正在尝试为一个已知的 B 字段和两个不同的 Rshunt 值计算一个给定的 Vout、我的参数是:
b = 0.05mT (0.5高斯)
Rshunt1 = 100欧姆
Rshunt2 = 330欧姆
您能为我提供有关此计算的帮助吗?
谢谢
-E
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Eduardo、
感谢您使用该论坛来获得问题的答案。
在我们的 DRV425工具和软件选项卡中、您可以找到一个计算器、该计算器将对此提供帮助。(DRV425系统参数计算器) 该计算器还将帮助您了解您是否会遇到任何设计问题和其他信息。 请注意、由于该字段可以为正或负、且输出以 Vref 为中心、因此输出为±μ A。
也可以使用数据表中的公式1来完成计算。
VOUT = B×G×Rshunt×Gamp
B= 0.05mT (或要测量的其他字段)
G = 12.2mA/mT
Rshunt= 100Ω Ω 或 330Ω Ω
GAMP = 4V/V
VOUT (100Ω μ V、0.05mT)= ±0.244V + Vref
VOUT (330Ω μ V、0.05mT)= ±0.805V + Vref